FR - Marchè - Succes Stories - Les lumières de Manhattan, l'électricité du New Jersey - txt and gallery
Id: 20178
Type: text_and_gallery
Url: node/20178
Connecter la ville de New York à des sources d'électricité supplémentaires pour améliorer et renforcer le système de transport d'électricité du New Jersey, voici l'objectif principal du projet.
En 2011, Hudson Transmission Partners, LLC a attribué à Prysmian un contrat d'une valeur supérieure à 175 millions de dollars pour la fourniture d'une connexion souterraine et sous-marine stratégique entre New York City et le réseau électrique du New Jersey.
Id: 20178
Type: text_and_gallery
Url: node/20178
La stratégie à l'origine de ce projet implique une suppression graduelle des centrales électriques de New York, aujourd'hui obsolètes, inefficaces et dangereuses pour l'environnement, et de les remplacer par des sources renouvelables et du gaz naturel.
Prysmian était responsable de toutes les étapes du projet : conception, fourniture et installation de systèmes de câbles de transport sous-marins et souterrains, qui couvrent ensemble une distance d'environ 13 km, reliant le réseau électrique du New Jersey à New York City. Le système est capable de transporter jusqu'à 660 MW.
Le système est composé d'un faisceau de trois câbles sous-marins à haute tension et deux câbles de transmission de données en fibre optique posés par notre câblier : C/S Giulio Verne. Les câbles sous-marins sont enterrés trois à cinq mètres sous le lit du fleuve Hudson à l'aide du système d''enterrement Hydroplow conçu par Prysmian.
Le système de câbles souterrains est posé sous les rues de Manhattan sur environ 900 mètres entre l'arrivée des câbles sous-marins et la sous-station électrique ConEd (Consolidated Edison Company of New York), située W 49th Street.
L'Amérique du Nord est un marché capital pour le Groupe Prysmian. Les câbles souterrains ont été fabriqués en Caroline du Sud : les câbles en fibre optique à Lexington, tandis que la plupart des câbles à haute tension ont été produits dans l'usine d'avant-garde de Prysmian à Abbeville, la première usine consacrée à la fabrication de câbles haute tension et très haute tension aux États-Unis. Les câbles sous-marins ont été fabriqués en Italie, dans l'usine Arco Felice de Naples.