Le Pot-au-Noir se profile à l’horizon

catégories: Prysmian Ocean Racing 

18/11/2021 - 03:15 PM

Après avoir débordé le Cap Vert hier, ce jeudi Giancarlo Pedote et Martin Le Pape évoluent à 300 milles au large de la Guinée et continuent leur descente vers le sud en direction de l’archipel de Fernando de Noronha. Une descente au ralenti. « La nuit a été clame. Trop calme même. On en a un peu marre de cette pétole. C’est un peu dur pour les nerfs de voir les autres qui reviennent derrière sans qu’on puisse faire grand-chose mais c’est un peu un avant-goût de la suite avec le Pot-au-Noir », ont commenté les deux co-skippers de Prysmian Group. De fait, la prochaine grande difficulté de cette 15e Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre pour les IMOCA se profile à l’horizon. Ces derniers vont bientôt devoir traverser la fameuse zone de convergence intertropicale, toujours très redoutée des marins. « On ne sait pas trop ce que va se passer mais on sait que les écarts risquent de se resserrer par l’arrière. On a aussi une chance de revenir sur ceux de devant mais on regarde toujours dans les rétroviseurs. On essaie de trouver la porte qui va s’ouvrir pour passer le plus rapidement dans le régime d’alizés de l’hémisphère sud. Cette porte, on pense qu’elle se trouve autour de 25° Ouest. On va donc essayer de viser cet endroit-là », a détaillé Martin. « La stratégie de nos poursuivants va sans doute être de se mettre dans notre axe pour éventuellement savoir dans quel trou on tombe et en faire le tour. C’est un jeu un peu cruel mais malheureusement c’est la réalité », a terminé le Finistérien, bien conscient que dans le Pot-au-Noir la chance fait aussi partie du jeu.