Je suis dans un endroit magique  ! 

catégories: Prysmian Ocean Racing 

10/07/2020 - 12:02 PM

« Gagner le nord pour redescendre maintenant plein sud ... en voici une idée étrange ! Les dernières 24h ont été marquées, pour moi, par le passage de la bouée UNESCO. Ce n’était pas une chose facile, car le vent qui a joué avec mon moral en changeant de direction dans les dernières heures, à l’approche de la bouée. Cela m’a obligé à rester très concentré, avec des pointes de vent à plus 20/25 nœuds ! Alors que je pensais que cette approche de la marque allait se faire sans encombre, le bateau s’est complètement couché la nuit dernière, la faute à une forte rafale. Mais heureusement, aucune  casse n’est à déplorer.
 
Depuis quelques heures, j’ai mis le cap au sud. Direction le soleil et la bouée Gallimard ! On va pouvoir commencer à enlever les couches de vêtements. En plus, une bonne nouvelle est arrivée ce matin : le système météorologique est plutôt bon pour notre groupe. Les premiers vont commencer à ralentir et nous aurons un meilleur angle de vent pour pouvoir descendre sur une route plus directe. 

L’écart avec les premiers devrait donc diminuer dans les 24 prochaines heures »  
confiait ce matin le skipper de Prysmian Group