Faire la Vendée Arctique avec un projet Solidaire
catégories:
Prysmian Ocean Racing
Giancarlo PEDOTE : « Avec mes partenaires nous avons cherché, cet hiver, à rendre le bateau utile à des personnes dans le besoin. L’action menée par les bénévoles d’Électriciens sans frontières visant à reconstruire les bâtiments publics et communautaires de l’île de la Dominique et à y ramener l’électricité suite à l’ouragan Maria en 2017, nous a donné une idée : se servir du bateau comme moyen de collecte de fonds pour contribuer à la reconstruction. Ainsi pour chaque clic / partage / commentaire, 1 mètre de câble électrique sera donné à l’association par Prysmian Group.
Pour moi, nos IMOCA doivent aussi être utiles à des gens ou à des causes. Si le but de ces magnifiques machines de course n’est uniquement que de se déplacer d’un point A à un point B le plus rapidement possible, ils n’ont que très peu d’intérêt. »