Du temps en mer pour une qualification 

catégories: Prysmian Ocean Racing 

25/06/2020 - 09:47 AM

Vendredi dernier Giancarlo PEDOTE, le skipper de Prysmian Ocean Racing, a pris la mer pour sa qualification à la Vendée Arctique Les Sables d’Olonne. Le départ de cette course sera donné le 4 juillet. Une longue navigation avec un double objectif.
 
Passer du temps en mer, avant une grande course permet de se familiariser avec le bateau, de retrouver ses repères et ses sensations, que ce soit en termes de performance mais aussi, et surtout, concernant la vie à bord (cuisine, sommeil, routage, etc.).  Au-delà de cette réadaptation, l’objectif était également technique. Valider certaines manœuvres, les configurations de voiles, la recherche de performance et développer des axes de travail à valider lors de la prochaine course longue distance.
 
Place maintenant aux derniers préparatifs avant cette toute première course de la saison pour les IMOCA. Afin de répondre aux conditions sanitaires, l’organisation s’est adaptée : il n’y aura pas de village au départ des Sables d’Olonne, les briefings seront virtuels et tous les concurrents quitteront leur port d’attache le 3 juillet à 14h au plus tard, afin de convoyer leur bateau jusqu’à la ligne de départ au large des Sables d’Olonne. Les skippers auront tous été soumis à un test PCR avant de prendre le départ.