Des mesures sanitaires strictes mais de la magie malgré tout
                            catégories:
                                                            Prysmian Ocean Racing 
                                                        
                        
                    Si 1,5 million de visiteurs s’étaient déplacés sur le village du Vendée Globe il y a quatre ans, pulvérisant alors un record d’affluence et confortant la position de la course comme un évènement populaire et médiatique de tout premier plan, cette 9e édition qui se déroule dans un contexte de crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle ne réunira certainement pas autant de monde. Il n’empêche que l’ensemble des acteurs de l’évènement ont réussi à maintenir un village ouvert au public. Tous, ainsi que les 33 coureurs en lice, ont su d’adapter aux circonstances pour répondre aux exigences de sécurité sanitaire. « Evidemment, lorsque j’imaginais cette phase de pré-départ de trois semaines, je voyais la foule, les difficultés pour circuler en trottinette d’un point A à un point B, les restaurants de la ville bondés tout comme le ponton de Port Olona. Mais c’est vraiment super que l’espace de 30 000 m² du village et ses nombreuses animations aient pu être mis en place malgré tout, et que le grand public puisse venir découvrir nos bateaux et nous rencontrer avec les précautions d’usage », commente Giancarlo Pedote qui se réjouit naturellement du protocole très strict proposé par les autorités de l’Etat et les organisateurs, en l’occurrence l’e-billetterie et la gestion serrée des flux, le port du maques obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans, le respect des gestes barrières, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, l’aération des espaces clos, le respect du sens de circulation dans les parties extérieures du Village, les pontons et les espaces couverts. « Tout cela est évidemment parfaitement légitime et n’enlève rien à la course. La magie opère malgré tout », assure le skipper du 60 pieds IMOCA aux couleurs de Prysmian Group qui, comme l’ensemble de son équipe, respecte à la lettre l’ensemble de ces mesures.