Ça bombarde !
                            catégories:
                                                            Prysmian Ocean Racing 
                                                        
                        
                    A mi-chemin entre les Canaries et le Cap Vert, Prysmian Groupe continue sa cavalcade dans les alizés, lancé à près de 20 nœuds de moyenne. 
L’heure est donc au pilotage pour le duo Giancarlo Pedote – Anthony Marchand qui n’a, pour l’heure, pas d’option à jouer sinon celle de gagner au plus vite vers le sud, mais qui doit, d’ores et déjà cogiter à la meilleure manière d’aborder le Pot-au-Noir. Les premiers devraient faire leur entrée dans cette fameuse zone de convergence intertropicale en début de nuit de mardi à mercredi. Le tandem Italo-français devrait, quant à lui, l’atteindre environ 24 heures plus tard. En attendant, il peut savourer les belles glissades sous spi, même si le flux de nord-est qui le propulse actuellement est relativement instable, ce qui l’oblige à régler le bateau régulièrement. Quid des classements ? Ce lundi, Jérémie Beyou et Christopher Pratt sont toujours installés aux commandes de la flotte de cette 14e Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre tandis que pour ce qui les concerne, Giancarlo et Anthony occupent la 14e place et jouent des coudes avec Boris Herrmann et Will Harris qu’ils ne devancent que 5,8 milles au dernier relevé de positions. De quoi stimuler le binôme qui déplore par ailleurs l’avarie de quille subie par Hugo Boss qui évoluait dans le même groupe que lui, et qui est malheureusement contrait de se retirer de la course.