Cap sur Le Havre

catégories: Prysmian Ocean Racing 

16/10/2019 - 11:11 AM

Alors que ces derniers jours ont été consacrés aux vérifications complètes des différents systèmes du bateau (pilote automatique, désalinisateur, hydro générateurs, génératrice…), il est temps maintenant de mettre le cap sur Le Havre, ville de départ de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie – Le Havre. C’est aujourd’hui, mercredi, que Giancarlo Pedote et Anthony Marchand, quittent leur base Lorientaise pour rallier le bassin Paul Vatine, un bassin que l’ensemble des bateaux engagés dans l’épreuve doit avoir rejoint au plus tard ce vendredi, ainsi que le stipulent les instructions de course. Le skipper du 60 pieds aux couleurs de Prysmian Group et son acolyte prévoient de débuter leur convoyage dans l’après-midi et ainsi de rejoindre le port Normand dans la soirée de jeudi après une vingtaine d’heures de mer, dans le bon créneau pour le passage des écluses. « Ce sera notre dernière navigation avant le départ de la transat. La dernière occasion donc de tout « checker » une dernière fois en conditions de navigation. On devrait bénéficier de conditions assez bonnes, avec du vent de différents secteurs qui ne devrait jamais dépasser 20-25 nœuds », précise le marin Italien.