Prysmian réalise la liaison souterraine Haute Tension en vue de la construction de l’hôpital de Lens
A Loos-en-Gohelle, dans la banlieue de Lens, a commencé un important chantier en prévision de la construction du futur grand hôpital de Lens dont les travaux sont prévus jusqu’en 2020.
Prysmian a livré à RTE plus de 3000 mètres de câbles en cuivre optimisé de 225KV , d’une section de 2000mm² pour réaliser cette liaison souterraine d’environ 1000 mètres de long. Cela représente pas moins de 6 tourets d’un poids de 16 à 24 tonnes qui ont été transportés depuis notre usine de Gron jusqu’au site de Loos.
Les travaux représentent 2 tronçons de câbles posés entre un pylône et le poste RTE.
Le déroulage des câbles étant terminé, ce sont maintenant les équipes Prysmian spécialisées dans les « confections » qui vont réaliser les dernières étapes nécessaires à l’alimentation. Tout d’abord le personnel réalisera les confections d’extrémités au pylône, ensuite la connexion entre les 2 tronçons de câbles qui nécessitera pas moins de 15 jours d’intervention à 3 monteurs Prysmian.
Puis, il faudra réaliser les extrémités au poste, c’est-à-dire le raccordement de la liaison souterraine au poste source. Les travaux devraient être terminés vers la mi-juillet.
Prysmian France dispose en ce domaine d’un savoir-faire exclusif et ses équipes de monteurs sont sollicitées toute l’année pour des chantiers et des opérateurs exigeants.