Le point de vue du Directeur général
Alors que nous approchons du dixième anniversaire de l'introduction de Prysmian à la Bourse de Milan, nous avons battu notre record de rentabilité en 2016. Le BAIIA a augmenté de plus de 14 %, atteignant 711 millions d'euros, ses visées se trouvent dans l’extrémité supérieure de la fourchette des prévisions.
C'est une source de fierté pour notre Groupe, et notre DG Valerio Battista nous parle de sa propre fierté d'être à la tête d'une société qui bat des records. Il souligne que « nous clôturons 2016 sous le signe du rendement » et explique que l'augmentation de la rentabilité est due aux « excellents chiffres des ventes dans les domaines à forte valeur ajoutée » et « encouragée par la focalisation de la société sur l'efficacité de l'exploitation et l'optimisation des capacités de fabrication ».