Au louvoyage… pour au moins 48 heures
catégories:
Prysmian Ocean Racing
Si la sortie de la Manche a été réalisée à un rythme effréné au portant, la vie à bord des bateaux a quelque peu changé depuis le passage de la pointe Bretagne, et plus encore depuis tôt ce matin. En effet, après s’être retrouvés au reaching hier après-midi, c’est désormais au près que les concurrents de la 14e Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre évoluent, et cela devrait durer au moins 48 heures.
Le ballet des virements de bord ne fait donc que commencer. Pour ce qui les concerne, Giancarlo Pedote et Anthony Marchand ont déclenché une première manœuvre sur les coups de 7 heures, ce matin, espérant ainsi trouver la meilleure trajectoire vers le sud. Si ce choix stratégique est partagé par le gros de la flotte, certains tentent malgré tout un décalage au nord, à l’image d’Alex Thomson et Neal McDonald. Une option qui, si elle se révèle payante, ne le sera pas avant deux ou trois jours, avec la bascule du vent à l’ouest. C’est, en effet, au moins jusqu’à jeudi que les duos vont devoir composer avec un vent de face, même si la météo demeure bien incertaine. Dans ce contexte, il y a fort à parier que les têtes fument à bord de Prysmian Group, même si ces quelques jours de louvoyage dans des conditions maniables vont permettre au tandem italo-français de recharger les batteries correctement.