Un bateau prêt pour surfer les mers du Sud
Categories:
Prysmian Ocean Racing
Tout contrôler pour ne rien regretter, voici le mot d’ordre à bord de Prysmian Group. Giancarlo Pedote de manière très scrupuleuse, a inspecté le bateau sous toutes ses coutures ces dernières 48h. Car même si le marin n’a jamais fait un tour du monde, il sait qu’il faudra prendre soin de sa monture pour naviguer sereinement dans les mers du Sud.
« J’ai fait quelques petites bricoles hier, car quand on cherche, on trouve toujours. J’ai lubrifié les vérins, et les winchs, réparé des rangements d’écoutes, vérifié l’usure des cordages, … Rien de très grave, mais dans la tête c’est toujours plus agréable d’avoir un bateau propre et en parfait état. Maintenant j’aimerais que le vent monte un peu car là c’est très calme. Mais je ne vais pas me plaindre la vie est belle ici au milieu de l’Atlantique. »
C’est donc avec un état d’esprit hyper positif et gonflé « à bloc » que le skipper de Prysmian Group attaque sa troisième semaine de course.