Toujours au près, toujours de l’inconfort

Categories: Prysmian Ocean Racing 

09/01/2021 - 09:43 AM

Après avoir déclenché un premier virement de bord hier en tout début d’après-midi, puis un autre cette nuit vers 4 heures, Giancarlo Pedote poursuit sa route au près pour contourner la dépression qui se déplace vers le sud-est. Les conditions restent donc très inconfortables pour le skipper de Prysmian Group qui compose toujours avec un flux de secteur nord-ouest d’une petite quinzaine de nœuds et une houle de 2,5 mètres qui fait constamment taper le bateau. En l’état, le navigateur italien n’a pas d’autre choix que celui de prendre son mal en patience puisque ce n’est qu’une fois qu’il sera dans le quadrant nord de ce système qu’il retrouvera des conditions plus favorables. Côté classement, ce samedi il occupe toujours la 8e place au pointage, à 690 milles du leader, Yannick Bestaven. Ce dernier butte néanmoins dans une zone de vents faibles au large du Brésil. Il y a fort à parier qu’un nouveau resserrement s’opère dans le groupe de tête de ce Vendée Globe dans les prochaines 48 heures. De quoi encourager Giancarlo qui s’accroche comme un diable et n’a assurément pas dit son dernier mot, même si la fatigue commence à peser lourd après deux mois de course.